This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825EVM:Windows 11的驱动程序问题?

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198177/dp83825evm-driver-issues-with-windows-11

器件型号:DP83825EVM

您好!

我 想测试 TI 的 DP83825EVM。  

我已经按照用户手册中描述的所有步骤、安装了 USB2MDIO 软件和相应的 MSP430驱动程序(在不同的路径中、但没关系?)。

但是、如果我将评估板连接到 PC、则无法在器件管理器中找到该评估板。 如果我选择 COM3和波特率9600、则端口状态下的状态栏 为全绿色。

但是、即使我使用"查找 PHY ID"选项、PHY ID 也不会被占用。  

我使用 Windwos 11是否可能出现这种问题?

我希望你能帮助我。

此致

Markus Theil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我不知道该工具与 Windows 11之间存在任何兼容性问题。

    我想主要问题是未检测到 COM 端口。 您能否确认 http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html 上安装的驱动程序没有任何错误?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!  

    感谢您的快速回复。  我已经检查了安装日志、实际上出现了一些错误:

    脚本 stderr:

    执行 C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers\msp430\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path "C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF"
    脚本退出代码:256

    脚本输出:

    脚本 stderr:
    程序结束时出现错误退出代码

    运行 C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers\msp430\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path "C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers\msp430\USB_eZ-RF"时出错:程序以错误退出代码结束
    执行 C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers\msp430\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path "C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers\msp430\USB_FET_Win7_8_10_64"
    脚本退出代码:256

    脚本输出:

    脚本 stderr:
    程序结束时出现错误退出代码

    运行 C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers\msp430\DPInst\DPInst64.exe /q /se /sa /lm /path "C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers\msp430\USB_FET_Win7_8_10_64"时出错:程序以错误退出代码结束
    执行 C:\ti\fetdrivers\emulation\drivers\msp430\USB_CDC\installCerts.bat
    脚本退出代码:0

    我真的不知道出现了什么问题。 感谢你的帮助。

    此致、  

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我必须将其转给 MSP 团队的专家。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    同时、我尝试使用不同 PC 上的电路板、以确保问题不在我的 PC 上。
    我 注意到、PC 甚至无法识别电路板。

    此致、  

    Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 MSP430用作 USB 到 I2C 的连接。

    MSP430中的代码可能已损坏。 我不确定是否可以找到 ezFET (Launchpad)通过 SWD 对 MSP430进行再次编程