主题中讨论的其他器件: DS160PT801
在阅读以下我的问题之前、请先阅读"之前的 E2E 案例"。
它可能会帮助您了解我的问题。
========================================================================================================================================================
属于先前 E2E 案例的一部分
使用 Gen3 NVMe 时、我无法看到正确的重定时器(DS160PT801X16EVM) Gen3性能。
请检查我的测试结果、然后给我反馈。
1.测试环境
1) Ubuntu PC: 英特尔(R)酷睿(TM) i9-10900 CPU,64GB 内存 PC
2) Ubuntu 版本:Ubuntu 18.04.6 LTS
3)重定时器: DS160PT801X16EVM
4) NVMe:Micron MVMe Gen3 x4。 21100AT M.2 SSD
我的三个测试用例
1) 通过 PCIe 插槽直接连接 NVMe:主板<-> PCIe 至 M.2转换板<-> NVMe
NVMe 通常被识别为 PCIe Gen3 (ASPM 已禁用) 并 具有良好的稳定性能
2)使用 TI 重定时器:主板<-> TI 重定时器(DS160PT801X16EVM)<-> PCIe 转 M.2转换板<-> NVMe
NVMe 通常被识别为 PCIe Gen3 (启用 ASPM L1) 、 但性能不稳定
3)使用 TI 重定时器(在 BIOS 设置中强制 Gen2):主板<-> TI 重定时器(DS160PT801X16EVM)<-> PCIe 转 M.2转换板<-> NVMe
NVMe 被公认为 PCIe Gen2 和 稳定的性能
========================================================================================================================================================
<<我的问题>>
我找到了"PCIe 信号完整性 挑战和补救措施" TI 的文档。
在本文档中、 有一代 PCIe 规范。
Gen3需要 HEO <= 0.3 UI 和 VEO <= 25mV
所以。 我使用 SigCon Architect 程序检查了 HEO 和 VEO。
我认为 HEO 和 VEO 高于规格。
请查看。
最后、为了提高第3代吞吐量、我还应该检查什么?
谢谢、
Hohchang。