This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813S-Q1:EVM 中的 SGMII

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198410/dp83tc813s-q1-sgmii-in-evm

器件型号:DP83TC813S-Q1

 可以使用   下面的任何 DP83TC813和 DP83TC812S EVM

 https://www.ti.com/tool/DP83TC813EVM-MC

测试 SGMII 模式。 看起来它们都是针对 RGMII 模式配置的。 我想在 SGMII 模式下使用它。 请提供建议。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu、

    DP83TC813的 EVM 是介质转换器、因此 MAC 接口是独立的。 因此、我们仅使用 RGMII。 电路板不支持 SGMII 模式。

    --
    此致、
    Gokul。