This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:关于开关配置和转换配置

Guru**** 2953630 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193839/pca9306-about-switch-configuration-and-translation-configuration

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: LSF0102

您好!

我将首次使用 PCA9306DQER。

我设计了以下 原理图。

原理图的情形1和情形2是否正确?

(VREF1没有上拉电阻器)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I/O 线路上的上拉电阻器缺失。

    案例2将起作用。

    在第1种情况下、电源之间的差值不至少为0.8V。这意味着最大频率将更低。 但它仍能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchida、

    除了 Clemens 的响应、我们通常建议旁路电容器的值为~10uF。 但是、如果您使用的电流电容器可降低所见噪声、则没关系。  

    另请注意、需要使用外部上拉电阻器来实现该器件的正确 I2C 通信。 如果不易获得、两种设置(案例1和案例2)均可与 TCA9406搭配使用 、因为该器件在所有4条数据线路(SCL/SDA)上均具有内部10k 上拉电阻器

    编辑(2/17/23)-将"旁路电容器10uF"更改为"0.1uF"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

    您好、Jack

    感谢你的答复。

    我了解如何 逐步使用 PCA9306。 我重新设计 了原理图。 请参阅以下修改后的原理图。 我有四个问题。

    (1)以下修改后的原理图是否正常?

    (2)您的意思是开关配置中的通信速度是 Max400kHz 吗?

    (3) 转换 配置中的通信速度是否为 Max1MHz?

    (4)在开关配置(VCC1=VCC2)中、EN 是否可以在3.3V ( 通过一个200 kΩ 电阻器)连接 VREF2?  我担心数据表的9.2.1设计要求描述了 EN>VREF1+0.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2/3. 最大速度取决于电路的寄生电容、无法预测。 使用示波器检查上升沿、并相应地调整上拉电阻器。

    4. PCA9306数据表没有提到交换机配置。 请参阅 LSF0102数据表的第9.2.4节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播

    我无法理解第4项质询。 因为我看到 了 LSF0102数据表的第9.2.4节、但没有 vrefA=vrefB (开关配置)的说明。

    我想清楚地知道、在 Case1 原理图上启用或不启用 PCA9306 (VCC1=VCC2=3.3V、EN 连接 VREF2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    案例1将起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchida、

    开关配置(VREF1 = VREF2 = 3.3V)将起作用、因为器件将通过短接至 VREF2的 EN 引脚启用。 仅当您选择将此器件用作电平转换器时、才需要0.6V 电压。 有关使用开关配置的更多详细信息、请参阅第8.1.5节:

    如果上述配置(图8-5)在您的设计中不可行、您当前拥有的设置也将起作用-只是传播延迟时间略有增加(这不应成为问题、因为 I2C 无论如何都是一种相当慢的协议)  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

    您好、Jack

    感谢您的大力支持。 我了解  PCA9306。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

    我对旁路电容器有疑问。

    (1) 您建议旁路电容器的值为~10uF。 如果 VCC2的电流供应能力足够、0.1uF 对吧?

    (2)关于 VCC2的旁路电容器位置、旁路电容器是否最好位于200kOhm 后面?

    (3) 关于 VCC1的旁路电容器位置、我看到 EVA 原理图有0.01uF。 PCA9306是否需要 VCC1 0.01uF?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306本身是一款模拟器件、其基准电压实际上不需要去耦电容器、但 EN (= VREF2)处应该有一个小电容器来保持栅极偏置电压稳定。 该电 kΩ 通过200k Ω 电阻器(已断开)充电、因此该电容器应较小、即100pF。

    切换时、通过上拉电阻器的电流会发生变化、因此在这些电源上使用去耦电容器是合理的。 (上拉电压不一定与 VREF 电压相同。) 这些电容器的值和放置取决于您的电源、电路板布线和上拉电阻器的位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens

    感谢你的答复。