请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLIN1441-Q1
你(们)好
- 请确认芯片是否将进入睡眠模式、并在 Vcc 过压发生时关闭 Vcc (这意味着在检测到 Vcc 过压时没有 Vcc 输出)
- 从 P30状态图中、我可以看到 LDO 在睡眠模式期间关闭。 LDO 关闭是否意味着没有 Vcc 输出、Vcc 将以高阻态浮动?
- 我们将设计配置为引脚模式。 当 Vcc 过压、欠压、热关断或看门狗计时器溢出时、引脚模式是否还支持失效防护模式?
- 比较引脚模式和 SPI 模式、它们是否具有用于功能安全的相同级别安全特性?
- 更重要的问题是高达6V 的过压斜坡限制。 我们有一个由该 SBC 提供的 IC 电源、但该 IC 数据表指定了最大值 电压为5.8V。 您的最大值 6V、该 IC 表示最大值 5.8伏。 这个0.2V 的间隙是最坏情况下从安全角度来看的潜在风险。 您是否有 Vcc 过压阈值的量产数据。 您为什么指定为6.0V? 它是瞬时最大尖峰还是可能的值? 该值达到6.0V 的机会有多大?