This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:如果 A 侧级联为 A 侧

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198271/tca9517a-if-a-side-is-cascaded-a-side

器件型号:TCA9517A
主题中讨论的其他器件:TCA9517

尊敬的 TI 团队:

请参阅数据表:B 侧端口不得连接在一起。

我们担心 A 侧是否级联 A 侧。 是否适合设计?

请参阅我们的设计图、如下所示。 谢谢。

BR

海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      允许使用 A⟷B 和 A⟷A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    正如各位先生所指出的,这种配置/设置是允许的。 对于静态电压偏移缓冲器、静态电压偏移侧(TCA9517的 B 侧)不能连接到偏移侧的其他静态电压偏移。 TCA9517的 A 侧没有偏移、只有 B 侧有偏移。

    -Bobby