This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:希望逐步设置 EQ 增益

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198286/ds100br410-would-like-to-set-up-eq-gain-step-by-step

器件型号:DS100BR410

大家好、  

我的客户通过查看数据表上的表5来设置 EQ 增益。 EQ 增益有16种模式。 我的客户希望逐步设置 EQ 增益、例如1dB、2dB、3dB 等。 我们是否有任何解决方案?

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如您所述、在1dB 等更精细的分辨率下无法进行 CTLE 设置。 客户可以使用此器件的 IBIS-AMI 模型来检查不具有1dB 分辨率的副作用。

    此致、Nasser