This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:引脚处理

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198127/sn65lvds93b-handling-of-pin

器件型号:SN65LVDS93B

您好!

客户端使用 SN65LVDS93B 将 RGB555信号转换为 LVDS。
此时、客户端想要将 D24和 D25修复为低电平、是否有任何问题?
作为一个补充、LCD 只需要 DE 而不需要 HSYNC 或 VSYNC。

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、DDDOOR、

    对于 DE 模式面板应用、将 D24和 D25连接到低电平没有问题。

    此致、

    Casey