This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP149:原理图检查

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199222/sn75dp149-schematic-check

器件型号:SN75DP149

尊敬的 TI 团队:

℃使用 SN75DP149时、我们会遇到异常温升问题、在运行时、温度最高可达100 μ s、这将导致在特定条件下出现一些异常显示问题。  您能帮我们检查 SN75DP149的原理图、并为我们提供有关此问题的建议。

e2e.ti.com/.../SN75DP149_5F00_Schematic.pdf

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您也可以向我发送他们的布局吗?

    DP149散热焊盘是否连接到电路板 PCB 接地端?  

    他们能否拍摄电路板的 X 射线照片并验证其散热焊盘上是否具有至少75%的焊料覆盖范围?

    谢谢

    David