This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86EVM:使 EVM 能够与嵌入式显示屏配合使用、无需图片

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86, SN65DSI84-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1196660/sn65dsi86evm-getting-the-evm-to-work-with-a-embedded-display-no-picture

器件型号:SN65DSI86EVM
主题中讨论的其他器件:SN65DSI86DSI-TUNERSN65DSI84-Q1

大家好、

我对 SN65DSI86、尤其是 SN65DSI86-EVM 有疑问。  

我们使用的是具有 PS8625 DisplayPort 转 LVDS 转换器的显示屏、需要将显示屏调整为 NXP 的 MIPI-DSI-MCU。 如果我直接连接到运行 Linux 或 Windows 的计算机、则显示屏工作正常。我使用的是 SN65DSI86-EVM、并且希望先测试测试模式、然后再将其连接到 MCU-Eval 板并开始编写代码。 但我无法使它正常工作。

显示屏 I2C-EEPROM 中编程的 EDID 数据如下所示:

我从显示供应商处获得了 EDID 文件、并使用 EDID 编辑器将其打开。

DSI 调谐器的设置如下:


我们只有两个 DisplayPort 数据线和 AUX 线、我尝试了不同的极性组合、甚至每像素位数、尽管它应该是18 (每种颜色为6位)。 我不确定 SSC-第 I 部分也尝试启用和禁用、但没有任何作用。  它未与 MCU 板连接、MIPI 线未连接、因此我想尝试测试模式。 为此、我将0x3C 寄存器设置为0x10。 背光由显示屏上的 LVDS 转换器控制、因此首先无需使用。 我的设置是使用特殊连接器的显示屏、因此我通过定制 PCB 对其进行调整、将其更改为 DisplayPort 和 Power-In。 在该板上、我可以将热插拔引脚设置为3V3或 GND、这在计算机上可以正常工作。

将所有内容插入显示屏并为显示屏供电后、我打开 EVM、将其复位、通过 i2c 监听器搜索转换器、并将配置写入芯片、但不起作用。 以下是我生成的设置。 时钟由 EVM 上的晶体生成。

有什么想法吗?

非常感谢您的参与。

0x09        0x00

0x0A        0x03

0x0D        0x00

0x10        0x3E

0x11        0x00

0x12        0x4c

0x13        0x4c

0x20        0x20

0x21        0x03

0x22        0x00

0x23        0x00

0x24        0xe0

0x25        0x01

0x2C        0x06

0x2D        0x00

0x30        0x03

0x31        0x80

0x34        0x2E

0x36        0x17

0x38        0xd2

0x3A        0x16

0x3C        0x10

0x3D        0x00

0x3E        0x00

0x5B        0x01

0x93        0x25

0x94        0x20

以下是显示数据表中的信息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请尝试使用以下主题中的电子表格、而不是 DSI 调谐器。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/945404/faq-sn65dsi86-how-do-i-programming-the-sn65dsi86-registers

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    谢谢、我会尝试一下。  电子表格和 DSI 调谐器之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marc、

    DSI 调谐器仅用于 DSI83/84和 DSI85。

    Excel 工作表适用于 DSI86。  

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Zach、

    很抱歉、我花了这么长时间回答、我还有其他项目要启动。

    我有了 Excel 文件的颜色测试、谢谢。

    下一个步骤是从 MCU 侧对 MIPI-Part 进行编程。 当我的同事找到时间并遇到更多问题时、我可能会回到您的身边。

    另一个问题:

    我还有 SN65DSI84-Q1、我必须使用相同的显示屏、但没有 PS8625 DisplayPort 转 LVDS 转换器。 我是否可以使用 DSI 调谐器来实现该目的?

    谢谢、

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marc、  

    我很高兴这件事奏效了。  

    DSI 调谐器将帮助您正确配置 DSI84-Q1。  DSI86是唯一需要 Excel 工作表的文件。

    谢谢、

    扎赫