This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-C &放大器;PD

Guru**** 2855850 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS65987D, TPS25810, TPS2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198158/usb-c-pd

主题中讨论的其他器件:TPS25750TPS65987DTPS25810TPS2511

大家好、

我想问一下、我们是否有一个器件可以在单个芯片中满足以下要求。

4个输出= 2个 A 型端口+ 1个 C 型+ 1个 Micro B 型

如果不是、您还能建议 使用单端口/双端口控制吗? 如果  可能、我需要具有放电控制和监控选项的2S 充电芯片。

该应用适用于此处提到的无线移动电源: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1196932/wireless-bms

非常感谢您提供的任何帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 美国今天的假日、我们明天回来上班时会回来接您。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、  

    对于 USB Type-A 端口和 Micro B 端口、最佳解决方案是为每个端口使用 TPS2511。 这集成了 BC1.2和传统充电器广播以及电源路径。 对于 Type-C 端口、如果它们只需要15W 输出、那么 TPS25810将是一个很好的器件。 如果他们希望支持 Type-C PD、并且 Type-C 端口仅用作电源、则 TPS65987D 将是最佳选择。 如果他们希望 Type-C 端口具有双向电源、那么 TPS25750将是最佳的推荐器件。