This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:USB3.1至以太网 MAC 部件

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198932/dp83848i-usb3-1-to-ethernet-mac-part

器件型号:DP83848I

大家好、

我们是否可以将任何 USB3.1连接到以太网 MAC 部件、例如 Microchip 的 LAN7801? 请告诉我器件型号。

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有独立的 USB 转以太网部件。

    但是、我们可以将 AM64与以太网 PHY 相结合、以实现您所需的功能。

    --
    此致、
    Gokul。