This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVS883:SN65HVS883外部状态 LED 连接

Guru**** 2928490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198066/sn65hvs883-sn65hvs883-external-status-led-connection

器件型号:SN65HVS883

如图所示、为了降低二极管 D01的亮度、串联了限流电阻器 R0。 请回答此连接是否影响电路的整体功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fenq强、  

    目前是美国假期。 我们的一位工程师将在明天提供反馈。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fenq强、

    电阻器 R0不 会影响此电路的整体功能、只会影响二极管的亮度。 这是因为 IP0 (引脚3)上的输入级如果在 低电平到高电平转换中使用、输入信号将通过三次内部信号检查、并且新的输出信号 将在移位寄存器的并行输入端可用、等待被锁存。 同时、该信号会将限流器的输出从接地切换到重新输出、以打开 LED。 电阻器值的除数将决定 LED 的亮度。

    谢谢、此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答。