This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0303:能否下拉使能端以复位 LMH0303?

Guru**** 2805425 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198253/lmh0303-can-i-pull-down-the-enable-to-reset-the-lmh0303

器件型号:LMH0303

大家好、

   客户想要知道是否可以将使能引脚下拉至接地以复位 LMH0303。 根据数据表、当 RSTI 变为低电平时、器件会复位。 我是对的吗?  这是复位 LMH0303的唯一方法吗?

您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    您的理解是正确的。 我们可以将 RSTI 置为有效、也可以关闭并打开器件电源、以将器件设置恢复为默认值。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

       因此、下拉使能端无法复位 LMH0303。

    您的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nan、您好!

    下拉使能引脚、然后将其置为有效不会复位 LMH0303器件。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

      明白了。 谢谢!