This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:TDP158I 信息

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158, SN65DP159, TDP0604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197713/tdp158-tdp158i-info

器件型号:TDP158
主题中讨论的其他器件:SN65DP159TDP0604

大家好、

从 TI.com 的最新数据表中、我看到我们删除了 TDP158I 信息。 我们 现在是否仍然提供 TDP158I?

Asus 以前使用过 TDP158、现在他们需要宽温度范围版本。

 ℃?TDP158I 无法提供、您能不能帮助推荐一款支持-40 - 85 ̊ C 宽温度范围的备选器件

下面是项目信息。

器件

总金额(Ku)

项目名称/ ID

最终用户

终端设备

生产开始日期

 TDP158I

 2K/7Y

 BOBEE

 Asus

 IPC

 2023/10/E

谢谢

BR

Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果 TDP158I 现在可以提供、请通过邮件联系我、我们希望 查看 成本和 L/T

    lillian-liu7@ti.com

    谢谢

    BR

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lilian、

    您是否与客户一起考虑过 SN65DP159? 此器件支持您所需的-40至85 C 范围。

    它支持 HDMI 2.0、就像 TDP158一样。 TDP158是一款转接驱动器、无法清除抖动。 DP159是一款重定时器、可提高清除系统抖动的能力。

    以下是一个链接: https://www.ti.com/product/SN65DP159

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Zach,

     您的n‘t 是指 TDP158I 现在无法提供?

    谢谢

    BR

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    只是为了澄清。

    您是否询问我们是否提供有关 TDP158I 的信息、或者您是否询问我们是否制造 TDP158I 并向客户提供该信息?

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Zach、

    我是指 向客户制造和供应 TDP158I。

    谢谢

    Lillian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lillian、

    我们没有 TDP158I。

    但是、另一个选项可能是 TDP0604或 SN65DP159

    谢谢、

    扎赫