This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9545A:I2C 接口选择

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A, TCA9545A, SN74LV4052A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198685/tca9545a-i2c-interface-selection

器件型号:TCA9545A
主题中讨论的其他器件:TCA9546ASN74LV4052A

您好!尊敬的:

我们有一位音频客户希望找到 I2C 接口解决方案。 具体要求是电路板上有多个具有相同 I2C 地址的芯片、但主芯片的 I2C 接口还不够。 它需要扩大。 我们可以看到官方网站上有两种选择。 开关或集线器更适合应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了能够在多总线段之间切换、您需要一个开关或多路复用器。 TCA9545A/TCA9546A 是三个或四个相同器件的理想选择。

    (您还可以使用更便宜的模拟开关、例如 SN74LV4052A、但随后需要单独的 GPIO 来控制它。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    在任何给定时间是否需要启用多个板载器件? 如果是、则应在此配置中使用开关。 否则、如果仅启用了1个通道、则可以使用多路复用器。 另请参阅此 应用手册 、了解要使用的器件的更多信息。

    此致、

    插孔