This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:GPIO1是否可以设置为 BLE MCU 的 WD?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550, TCAN4550-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198732/tcan4550-q1-can-gpio1-set-as-wd-for-ble-mcu

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

您好!

如标题所示、我想检查 TCAN4550 的 GPIO1是否设置为 BLE MCU (CC2642)的 WD 功能、例如将 GPIO1与 CC2642的复位链接起来?

如何进行配置?  谢谢你

B&R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    元、

    GPO2可被配置为一个安全装置故障输出、GPIO1只能被配置为一个安全装置输入触发器。 您可以在 TCAN4550-Q1数据表的看门狗部分中找到有关如何将 GPO2配置为看门狗故障输出的信息。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett