This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044V:关于 CANBus 电压问题

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198426/tcan1044v-about-canbus-voltage-question

器件型号:TCAN1044V

尊敬的 TI 员工:

为什么我们需要 CANH/CANL 中的宽 VBUS 和 VDIFF 电压应力? 总线电压会在传输线路上产生高瞬态电压?

标准 CANH/CANL 逻辑电平分别为2.6V 和2.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户、

    这些值表示这些引脚将损坏的额定电压。 在实际应用中、由于电池电压瞬变或系统中的其他高电压意外地短接至 CANH 和 CANL、CAN 总线引脚可能会受到更高电压的影响。 因此、这些引脚的额定值越高、以免在正常运行期间损坏、这一点很重要。

    此致、

    Eric Hackett