This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330G:技术规格检查

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198627/tcan330g-spec-check

器件型号:TCAN330G

你(们)好

TCAN330GDCN 可以使用2.0 CAN 还是 CAN HD?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gareth、

    TCAN33x 系列可同时适用于 CAN 2.0和 CAN HS。 物理层稍后只需要能够处理 CAN 消息的数据速率、收发器对协议没有任何了解。 TCAN33x 可在 CAN 2.0和 CAN HS 所需的数据速率下运行。

    此致、

    Eric Hackett