This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3222E:此器件的寿命终止

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3222E, TRS3222E, TRS3223E, MAX3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198111/trs3222e-end-of-life-of-this-part

器件型号:TRS3222E
主题中讨论的其他器件:MAX3222E、 TRS3223E、 MAX3223E

您好!

  我们在 产品中使用 TRS3222EIDBR、而 DigiKey 和 Mouser 正显示此产品的寿命终止。

您能否确认此部件不再可用,并且我需要更改设计?

TI 是否有任何替换产品?

此致、

Bitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DigiKey 和 Mouser 都链接到 PCN、这告诉您‍改用 MAX3222E IDBR。 (TRSxxx 和 MAXxxx 器件是相互完全替代的器件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bitesh:

    我可以在 TI.com 网站上看到该器件仍被标记为活动状态:

    我可以联系我们的营销团队进行验证、但正如 Cemer's 指出的、TRS 器件在功能上与我们的 MAX 器件引脚对引脚兼容。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、  

            是的。 我有同样的疑问。  当 DigiKey 和 Mouser 显示为 EOL 时、为何 TI 网站将 TRS3222E 显示为活动器件。

    此致、

    Bitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bitesh:

    正如 Clemens 所说、TRS3223E 在功能上是 MAX3223E 的等效器件替代产品。

    我相信 Bobby 正在联系营销团队来核实此事。 请留出一些时间让营销团队处理此请求。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bitesh:

    我与我们的营销工程师交谈、她确认 TRS3222E 器件将于明年停产。 这 一变化与 TI 从200mm 晶圆技术转向300mm 晶圆技术有关。 作为引脚对引脚替换、将转换为300mm 晶圆技术的替换器件将是 MAX3222E。

    -Bobby