This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826E 如果连接到1GbE 端口、则无链路

Guru**** 2782675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1194295/dp83826e-dp83826e-no-link-if-connected-to-1gbe-port

器件型号:DP83826E

您好!

如果 使用 CAT5以太网电缆将 DP83826直接连接到10/100/1000以太网端口、则没有链路。

针对 2种10/100/1000端口进行了测试(2个不同的供应商- Realtek GbE 和 Atheros)。

在一种情况下根本没有链路、在第二种情况下、我们有非稳定的10Mbps 链路。

自动协商设置为100bmps,带设置选项。

只有在中间放置10/100交换机时、我们才有稳定的链路。

原因是什么?

谢谢

成形术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rasty、

    如果在 DP83826侧启用了 ANEG、并且在千兆 PHY 上启用了 ANEG、您应该能够看到 DP83826以100M 的速度进行链路。

    当连接到千兆位链路伙伴时、您能否共享 DP83826从00h 到1Eh 和467h 的寄存器转储?

    谢谢、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Rahul

    最后、内部交换信号的连接器错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rasty、

    最好知道您能够找到问题的根本原因。

    此致、
    Rahul