This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LED 选择

Guru**** 2534270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197677/led-selection

wht 是 LED 中 B/N 工作电压与正向电压的差值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    很抱歉耽误你的时间。 没有专门的工程师负责此主题、因此我们错过了此主题。

    是否有特定的数据表、您可以在其中了解 LED 的工作电压和正向电压之间的任何差异?

    我认为,这是两个不同的名称 ,它们都指向同一个东西。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Steven、感谢您的回复。
    Chrome 扩展://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/media.digikey.com/.../indicators-serie-Q8.pdf
    请查看上述数据表的第2页  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    从数据表中可以看出、这些 LED 指示灯与限流电阻器集成在一起。 正向电压表示您可以施加到内部 LED 的实际电压。 工作电压是您可以施加到 LED 指示灯外部电线/引脚的电压。

    不过,这些只是我的猜测。 我建议您咨询这些 LED 指示灯的制造商。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anusha、您好!

    不用客气。 我将关闭该线程。 如果您有任何疑问、请随时再次与我联系。

    此致、

    Steven