This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:ALP CAN#39;t 识别924 EVM

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, USB2ANY, DS90UB924-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198727/ds90ub924-q1-alp-can-t-recognize-924-evm

器件型号:DS90UB924-Q1
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

您好!

当我使用 HSD 电缆连接 DS90UB924 EVM 和 DS90UB941AS EVM、并且同时将两个 EVM 连接到计算机时、

ALP 可识别928和941。

在941窗口中,显示928为合作伙伴,但在928窗口中没有合作伙伴。

924 EVM 是否正确连接到 ALP?

我应该检查或更新什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vance:

    您能否发送您看到的内容的屏幕截图? 您是否说您已插入 DS90UB924 EVM 并将其识别为 DS90UB928 EVM?  

    您可以尝试以下几项操作:

    • 确保通过 ALP 中的 USB2ANY/Aardvark Setup 加载正确的 ALP 配置文件。 您可以在 DS90UB924-Q1EVM 用户指南的"1.12.1 ALP 加载不正确的配置文件"部分中找到如何执行此操作。
    • 另外, 请确保将 DS90UB924 *插入串行器后*将其上电。

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件窗口显示:

    ALP Nano USB 1.

      DS90UB928

    USB2ANY 77F1425xxxxx

      DS90UB941AS

    ALP 配置文件设置窗口中没有 ALP Nano USB 1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vance:

    如果您能提供您所看到的内容的屏幕截图、我就知道您所谈论的确切窗口、那将非常有帮助。 您是否尝试了"1.12.1 ALP LOads the Incorrect Profile"(1.12.1 ALP 加载错误配置文件)下的步骤以将 DS90UB928更正为 DS90UB924?

    此致、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅连接 DS90UB924 EVM 时,不会弹出 ALP 配置文件设置窗口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vance:

    对于92x EVM、您必须安装驱动程序。 请检查 您的 ALP 的"ALP-92x-Driver-Install"文件夹  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\ALP_Documents\ALP-92x-Driver-Install

    它提供了详细的驱动程序安装步骤供您遵循。  

    谢谢、

    Melissa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在看起来正常。

    谢谢!