This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB203:软错误率

Guru**** 2693315 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB203, DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198118/ds100mb203-soft-error-rate

器件型号:DS100MB203
主题中讨论的其他器件: DS100BR410

您好!

是否有关于 DS100MB203和 DS100BR410器件的 SER (软错误率)的任何信息?

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、  
    质量。 报告有 MTFB/时基故障估算值。  

    在设备主页的 OPN 右侧滚动可找到报告。  

    DS100MB203和 DS100BR410的 MTFB/FIT 估算值相同。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    维森特

    感谢您的反馈。

    现在我了解到没有 SER 的相关信息、但 MTBF/FIT 估算可用于这些器件。

    我想再问一些问题。

    • 虽然 DS100MB203和 DS100BR410没有 SER 信息、但了解这些器件上可能会发生软错误是否正确?
    • 如果是、软错误是否会导致信号传输故障和/或 I2C 总线通信错误?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、  

    客户是否存在某些问题? 这是针对我们的器件提出的一个典型问题。  

    正确、可能会发生软错误。 它包含数字电路、与任何数字器件一样、可能会出现 SER。  

    有关 SER 的其他 TI 信息、请 点击此处 

    正确的做法是、考虑到我们有控制信号传输的数字寄存器、SER 可能会影响信号传输。  

    此致、  

    维森特