This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5150AM1:模拟输入电压限制

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5150AM1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199304/tvp5150am1-analog-input-voltage-limits

器件型号:TVP5150AM1

您好!

你好。

对于 TVP5150AM1视频解码器、对于模拟输入、绝对最大额定值表指出这些输入的电压范围为–0.2V 至2.0V。这些输入是否具有二极管保护以帮助防止对引脚造成任何损坏? 如果是、您是否知道它们的设计是为了开始夹紧?

在某些情况下、+/-5V 振幅正弦波(1MHz)在短时间内到达这些引脚、峰值时限流< 100mA。 我正在尝试确定我是否需要在输入之前实施 A 来限制电压。

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ray Vincent、

    绝对最大额定值考虑了可短暂缓解潜在损坏的任何设计组件。 超过绝对最大额定值的任何时间暴露都会导致器件损坏。 需要在电压达到模拟输入之前使用保护电路来限制电压。

    此致、

    Ralph Jacobi