This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1146-Q1:关于基准电路(TCAN1146Q1)、可实现5Mbps 运行

Guru**** 2544960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1197871/tcan1146-q1-regarding-reference-circuit-tcan1146q1-for-5-mbps-operation

器件型号:TCAN1146-Q1

尊敬的团队:

我们需要 CAN 总线物理层连接电路(扼流圈、端接、ESD、电容等) 用于5Mbps 运行的 TCAN1146Q1。 请提供此连接的任何指南、其中指定了器件型号或用于选择组件的规格。

此外,亦提供连接居屋处理器的电路,如有的话,应特别小心。

此致

马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj、

    请参考 EVM 用户指南以获取原理图和 BOM 作为起点。 如果您有更多问题、请将其发布在此处。

    此致、

    Eric Hackett