This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC812R-Q1:IOP-TDR 电缆诊断远端短路测试失败

Guru**** 1640390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1195247/dp83tc812r-q1-iop-tdr-cable-diagnostics-far-end-short-test-failed

器件型号:DP83TC812R-Q1

尊敬的 TI 团队:

可以看出、某些诊断测试不能按预期工作。

时域反射法:

测试集:
a)在执行 TDR 之后、通过设置寄存器0x1E 中的位[15]激活
b)等待100ms
c)回读0x1E = 0x3 (无问题连接)/0x2 (在有问题的电缆短路/开路时检测到)
d)回读0x310 = 0x0 (无问题连接)/ 0xFFCX (检测到的电缆开路)/ 0xFF8X (检测到的电缆短路)

结果:

近端电缆(1m 电缆)短接和开路结果返回正常

远端电缆 (15m 电缆)开路结果返回正常

远端电缆(15m 电缆)短路结果返回0xFFCX (检测到的电缆开路)

附加的测试图片 Excel 记录:  

e2e.ti.com/.../IOP_5F00_Cable_5F00_Diagnostics.xlsxe2e.ti.com/.../OABR_5F00_CABLE_5F00_Far.xlsxe2e.ti.com/.../OABR_5F00_CABLE_5F00_Near.xlsx

此致、

夏提安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiatian、

    您是否遵循以下应用手册中提到的用于 TDR 测试的程序:

    https://www.ti.com/lit/an/snla389a/snla389a.pdf?ts=1676051464352&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83TC812S-Q1

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    我看到 TDR 测试程序:

    REG[0x0827]= 0x4800

    REG[0x0301]= 0x1701

    REG[0x0303]= 0x023D

    REG[0x0305]= 0x0015、

    通过 设置该寄存器值、可以解决远端短路电缆诊断问题。

    但是、我有一些问题:

    在 这个过程中、一些寄存器被写入、但是在数据表 中、我找不到寄存器 REG[0x0827]、它的定义是什么? 我可以获得更多 数据或一些有关 它们的支持文件吗? 似乎只有我手上的数据表是不够的...

    2.这些寄存器的值与数据表的复位值不同、这些寄存器的值是否应保持在正式大规模生产产品中的上述值? 还是仅为 TDR 测试设置该寄存器值?

    谢谢、此致、

    夏天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    夏天、您好!

    让我与内部团队核实827h 的寄存器描述。

    除了复位值、您注意到哪些其他寄存器? 请注意、其中一些寄存器是针对 TDR 的测量值。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    REG[0x0827]= 0x4800

    REG[0x0301]= 0x1701

    REG[0x0303]= 0x023D

    REG[0x0305]= 0x0015、

    所有这些寄存器与数据表的复位值不同、但我只尝试 了 Reg[0x0827]= 0x4800、 Reg[0x0303]= 0x023D 会对 TDR 结果产生回流焊...请问 对于大规模生产、 这些寄存器中应该放置什么值?

    此致、

     夏天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xia Tian、您好!

    上述寄存器是内部信号处理寄存器、因此不在数据表中。

    对于最终筛查测试、我建议使用 https://www.ti.com/lit/an/snla389a/snla389a.pdf 中提到的相同序列

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    最终筛查测试是否意味着此 序列(snla389a.pdf 中的值)仅用于测试? 最后、在产品中、我们应该参考数据表复位值?

    此致、

    夏天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xia Tian、您好!

    抱歉、我没有正确使用"最终筛查测试"一词。 要在最终产品中使用 TDR 功能、我们应仅使用 SNLA389A 中提到的设置、而不使用数据表复位/默认值。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    是的、我看到、 由于结果显示使用  SNLA389A 中提到的设置、TDR 结果正常。 因此、对于最终产品中的寄存器值、还应该参考 SNLA389A 中提到的设置吗?  

    --

    此致、

    夏天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    夏天、您好!

    没错。

    此致、
    Rahul