This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65ELT21:最小安培值;VIH 和 VIL 的最大值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65ELT20, SN65ELT21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198982/sn65elt21-min-max-value-of-vih-and-vil

器件型号:SN65ELT21
主题中讨论的其他器件:SN65ELT20

大家好、

输入信号是否需要处于 VIH 和 VIL 的最小和最大值范围内?

这是因为  SN65ELT20的 VOL 不符合 SN65ELT21的 VIL。  

例如 PECL DC 特性

 SN65ELT20在 –40°C = 3170mV 时的最小 VOL、尽管 SN65ELT21 在 –40°C = 3190mV 时的最小 VIL。

客户如何在系统中使用这两个器件?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIL/VIH 规格仅适用于单端信号。 对于差分信号(正如'20的输出)、VIHCMR 被应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahashi-San、您好!

    客户将如何使用这两款器件? 与 Clemens 注释类似、如果使用差分信号、客户应将 VIHCMR 用于 SN65ELT21。

    此致、

    Josh