This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:PHY 复位后、DP83826E RX_CLK/TX_CLK 在 MII 模式下空闲

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199748/dp83826e-dp83826e-rx_clk-tx_clk-idle-in-mii-mode-after-phy-reset

器件型号:DP83826E

PHY 在 XI 引脚上有一个稳定的50MHz 输入时钟。  我已将 TI 驱动程序从5.15 Linux 移植回4.1 Linux。  访问 PHY 寄存器的所有 x_MMD 例程都被使用 MDIO 总线进行通信的例程所取代。  寄存器的所有读/写测试均成功、且值良好。

当在 U-boot 中停止时、PHY 通过 BMCR 寄存器进行软复位。  PHY 将成功地自动协商、 ETH 接口工作正常。

探测 RX_CLK 和 TX_CLK 引脚会显示有效时钟。

当系统引导时、MAC 驱动程序会发现 PHY 并调用驱动程序复位功能。

TI 驱动程序使用 PHYRCR (0x1f)寄存器进行硬复位、并验证 RESET 位是否被清除。

之后、RX_CLK 和 TX_CLK 空闲。  PHY RX_CLK/TX_CLK 标志被连接至一个 CYCLONE5 FPGA、此 FPGA 需要这些时钟有效以实现其自身的复位功能、   

初始化失败、无法启动 ETH 接口。

我尝试向 BMCR 写入0x0200以启动自动协商、但这对启用时钟没有影响。

复位后、为了使 RX_CLK/TX_CLK 信号再次运行、我在设置中缺少什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kerry、

    您提到 XI 上的时钟为50MHz、这表示 PHY 计划配置为 RMII 从器件。 在 RMII 从器件中、我们期望 RX_CLK 和 TX_CLK 引脚上没有时钟输出。

    当您说在 RX_CLK 和 TX_CLK 上看到有效时钟时、时钟的频率是多少?

    --
    此致、
    Gokul。