This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LT012AQ-Q1:电平位移3.3V 至1.8V / IBIS-Model

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV012A, SN65LVDS4, SN74AUC1G125, SN74AXC1T45-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199681/ds90lt012aq-q1-level-shift-3-3v-to-1-8v-ibis-model

器件型号:DS90LT012AQ-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90LV012A、 SN65LVDS4、 SN74AUC1G125、 SN74AXC1T45-Q1

大家好

我的客户正在使用 TI 页面中的 IBIS-Model 对 DS90LT012AQMFE/NOPB 运行仿真:

https://www.ti.com/lit/zip/snlm044

在 IBIS 模型中、引脚8是 TTL_OUT、但在数据表和设计中是引脚5。

他们是否在这里使用了错误的 IBIS-Model? 如果是,是否有其它型号可用?

----------

此外,他们还希望将输出从3.3V 电平转换为1.8V,您建议使用哪种器件?

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ueli、

    DS90LVT012AQ-Q1 IBIS 模型采用8引脚 DGK 封装、但缺少5引脚 DBV 封装。 我将向我们的设计团队介绍这一点。 作为替代方案、客户可以使用 DS90LV012A IBIS 模型、该模型具有5引脚选项。

    https://www.ti.com/lit/zip/snlm048

    对于3.3V 至1.8V 的降压转换、客户是否使用 LVDS 驱动器和接收器对(即、驱动器上的3.3V 输入、并且希望接收器上的1.8V 输出)? 还是希望在接收器输出后电平转换到1.8V?

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Josh

    感谢您的快速回复。 它们希望将输出从3.3V => 1.8V 进行电平转换。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (存在 SN65LVDS4等1.8V 接收器、但未通过汽车认证。)

    在1.8V 电压下、唯一速度足以支持400Mbps 的器件是具有 SN74AUC1G125等可过压输入的 AUC 缓冲器、但它没有汽车认证。 SN74AXC1T45-Q1支持至少250Mbps (数据表中未指定最大频率)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Clemens

    非常好,感谢你跳进,感谢你的快速回答!

    然后、我将指向这些选项。

    此致

    Ueli

    逻辑和电压转换

    具有 三态输出的 SN74AUC1G125单路0.8V 至2.7V 高速缓冲器

    SN74AXC1T45-Q1 汽车单位双电源总线收发器