This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:原理图审阅

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A80, TUSB2046B, TPS2065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199436/tusb2046b-schematic-review

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件:TPS7A80TPS2065

你好

USB 对接项目

请帮助查看  TUSB2046B、TPS2065和 TPS7A80原理图

谢谢

e2e.ti.com/.../Dock_5F00_circuit.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将仅回顾 tusb2046B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁可以查看 TPS2065和 TPS7A80的 TI 组件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TUSB2046:

    1:所有 DP/DM 上都需要27 Ω 电阻器。

    2;DP0需要1.5k pu。

    3;所有下游端口上都需要15k PD

    4; VBUS 应为5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将  TPS2065和 TPS7A80添加到器件型号中、则会自动转到正确的组。