This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:数据和时钟上的传播延迟

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199548/tca9802-propagation-delay-on-data-and-clock

器件型号:TCA9802

尊敬的 TI:

在 TCA9802的数据表中,它仅提到端口之间的传播延迟。 请定义数据和时钟的传播延迟。

数据和时钟上是否存在不同的传播延迟?

此外,如果有波形显示数据/时钟传播延迟,则最好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个通道是相同的、可以交换。

    图9和10显示了波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图9和10显示了端口 A 和端口 B 之间的传播延迟  

    我想知道端口 A 数据和端口 B 数据的传播延迟,以及端口 A 时钟和端口 B 时钟的传播延迟。

    否则、传输时数据和时钟的传播延迟是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "Port A"(端口 A)用于描述 SDAA 和 SCLA、"Port B"(端口 B)用于描述 SDAB 和 SCLB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以 单独定义 SDA 和 SCL 传播延迟?

    如果 SDAA 至 SDAB 传播延迟为80ns、SCLA 至 SCLB 为180ns、这将导致 I2C 保持时间减少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定偏差。

    但该器件的设计目标是400kHz I²C、因此偏斜不会足够大、从而导致问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     I²C 报告《Δ Σ 数据线路传输延迟 》描述了缓冲器传播延迟对通信的影响。 观察到的两个通道之间的偏差为零。