This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:询问有关 user&#39的应用

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199019/tusb8020b-q1-inquire-about-the-user-s-application

器件型号:TUSB8020B-Q1

您好!

我的客户询问 TUSB8020B-Q1的用例。

TUSB8020B-Q1根据数据表支持 USB 电池充电规范 Rev1.2。

如果其他 IC 被设计为负责 CC 控制和充电、请告知是否存在任何问题、如以下结构所示。

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vbus 和电流的要求是什么?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述调查的要点如下。
    我们使用的是支持 USB PD3.0的充电器 IC。
    2.使用 TUSB8020B-Q1时、只有 USB SS 线路连接到集线器、CC 线路和 USB D+/D-线路连接到 CPU 和充电器 IC。
    3.如果按上面第2项的要求使用 USB PD、是否不会导致问题?

    在 USB PD 运行期间、VBUS 和电流要求遵循 USB PD 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里没有看到任何问题,您只需找到 PD 和 充电的正确部件。

    此致

    Brian