This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP139:源(CPU)和终端设备(HDMI 面板)均支持 HDMI 2.0

Guru**** 2815535 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP139

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199611/sn75dp139-source-cpu-and-end-device-hdmi-panel-are-both-support-hdmi-2-0

器件型号:SN75DP139

你(们)好

拓扑的设计  

CPU 能够支持 HDMI2.0、我们添加了用于转接驱动器的 SN75DP139。

当我们连接到 HDMI 2.0显示器时,会发生什么情况?

这是否可以正常工作?

HDMI 显示器是否会自动更改为 HDMI 1.4?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CPU 和监视器不知道 DP139重定时器是否存在。 如果您尝试强制使用 HDMI2.0视频、您可能会获得空白或较差的视频质量。 监护仪不会自动更改为 HDMI1.4。

    谢谢

    David