This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请建议使用 TI P-P 器件来替代 MCP3913A1T-E/SS

Guru**** 2928660 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198802/pls-suggest-ti-p-p-device-to-replace-mcp3913a1t-e-ss

主题中讨论的其他器件:ADS131M06

您好、先生、  

请建议使用 TI P-P 器件来替代 MCP3913A1T-E/SS、  

非常感谢!

BR、  

廖青

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    假设 P-P 表示引脚对引脚、遗憾的是没有直接替代器件。

    最接近的功能替代产品是 ADS131M06、尤其是 QFN、因为 ADS131M0x 系列中没有一个具有 TSSOP 等效产品。

    最棒的

    Cole