This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534:未使用 IO 的终止

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200198/pca9534-termination-of-unused-io

器件型号:PCA9534

您好!

我正在寻找在 PCA9534上终止未使用 IO 的最佳方法。  为了实现最低功耗、应该将它们拉高还是拉低?  应该通过电阻器将其上拉或下拉、还是可以在没有拉电阻器的情况下直接连接到电源或接地?

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将未使用的引脚配置为输出、或将其保留为输入、并将其直接连接到 VCC 或 GND 或任何电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    由于 I/O 端口是 CMOS 结构、因此需要将它们保持在有效状态。 建议通过电阻器上拉/下拉它们。 请参阅 PCA9554 、了解具有内部上拉电阻的等效器件、以便任何未使用的端口都可以保持悬空。  

    以下 是常见问题解答、以了解更多信息。  

    此致、

    插孔