This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:一个 UB948接口连接两个屏幕

Guru**** 2550960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199981/ds90ub948-q1-one-ub948-connect-two-screen

器件型号:DS90UB948-Q1

尊敬的专家:

一个 UB941-一个 UB948是否可以连接两个屏幕? UB948具有两个 OLDI 接口。 它能否支持2个单一 OLDI 模式以支持2个1280*720屏幕?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    是的、您应该能够将 UB948与 UB941配合使用、以输出到两个不同的屏幕。

    UB948数据表的第7.4.1节对此进行了详细 介绍、还提供了一些 E2E 主题、详细介绍了如何从 SOC 发送和处理这些视频。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    谢谢、

    Ryan