This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:Vref1关闭、I2C 总线(Vref2侧)仍在工作?

Guru**** 2530420 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9517A, TCA9406, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199868/pca9306-vref1-is-turned-off-the-i2c-bus-vref2-side-is-still-working

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TCA9517ATCA9406TXS0102

您好!

我已经计划在我的设计中使用 PCA9306。

详细信息:

+,Vref1 :3.3V,FPGA 端

+、Vref2:5V、总线侧

我的问题:当 Vref1关闭、Vref2打开时 、总线仍在工作?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9306没有电源引脚;VREF 引脚是模拟偏置电压。 电流将从 VREF2流向 VREF1。 kΩ 两侧的唯一方法是使用漏极开路或集电极开路驱动器将 EN 拉低、或者将200k Ω 电阻器不直接连接到5V 电源、而是连接到可驱动为低电平的5V GPIO。

    当一个电源被断电时、诸如 TXS0102/TCA9406的其它电平位移器或者诸如 TCA9517A 的 I²C μ A 缓冲器被自动禁用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回答。

    您的意思是 Wen Vref1未通电、I2C 总线未隔离、那么它将工作错误。 我的理解是否准确?

    您能不能更详细地介绍一下 TCA9517A 与 PCA9306的优缺点。 这将帮助我了解有关这些 IC 及其应用的更多信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;VREF1可能会部分上电、某些 μ I²C 信号可能会通过。

    TCA9517A 是一款缓冲器、即将两侧的电容隔离开来;您可能不需要它。 它还能正确处理部分断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dao、

    Clemens 在这里是正确的-只有当 EN 引脚由开漏驱动器驱动为低电平或 VREF2断电时、器件才会被禁用。 即使在您的情况下禁用 VREF1、器件仍将启用。  

    简而言之、TCA9517A 是一款 I2C 缓冲器、可用于分离与输入和输出相关的电容(也可用于电平转换应用)、而 PCA9306只能用于电平转换/开关用例。  

    有关 产品系列中 I2C 器件的顶层概述、请参阅此 应用手册

    此致、

    插孔