This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:交通错误(RSVDx)

Guru**** 2929550 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199602/tmuxhs4212-traffic-errors-rsvdx

器件型号:TMUXHS4212

大家好、

 

我们在其中一个设计中使用 TMUXHS4212、我们在链路上不时看到交通错误、在两侧、我们都有以13.5Gbps 运行的 FPGA

我们还注意到、当出现问题时、解决方法是切换 SEL 引脚。


我已经查看了此组件 DS 并看到以下内容:

 

而在我们的设计中未连接

 

我的问题是这些 RSVD 引脚的用途是什么? 如果它们是浮动的、如果您看到这与我们看到的问题之间存在任何关联、会产生什么影响。

请告知、
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃兰:

       如果 RSVD 引脚悬空,则如果 SEL 继续切换,设备可能进入测试模式。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    如果 SEL 设置为“0”或“1”,则所有内容都应按预期工作?

    请解释您在说"继续切换"时所说的内容-它是恒定的还是很少的时间、或者...  

    请告知、

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Sel 在上电后切换超过16次、则器件进入测试模式。

    如果 Sel 在上电后切换次数少于16次、则应该正常。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我能不能知道开关处于测试模式?

    处于此模式时、对应用有何影响? 任何操作都不起作用、也不会出现信号降级或…。

    我们如何退出测试模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在测试模式下,输入/输出路径将打开和关闭。 如果已经处于测试模式、则无法退出测试模式。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    因此、需要进行下电上电才能恢复正常运行?

    感谢您的反馈  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。