This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948-Q1 3.3V 电源与其他负载的区别

Guru**** 2539950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198386/ds90ub948-q1-the-difference-of-ds90ub948-q1-3-3v-power-supply-from-other-load

器件型号:DS90UB948-Q1

大家好、

客户使用 TPS73701为我们的 FPDlink (948)供电、输入电压= 5V、输出电压= 3.3V、输出电流= 170mA。 但是、他们的产品存在一个问题、TPS73701的输出电压将在 供电一段时间后从3.3V 降至2.4V、再降至1.9V。

他们通过测试来验证问题。 为了清楚地解释这种情况、我标记了他们的产品存在与 A 相关的问题。因此 、当 TPS73701 (A)为 FPDlink (A)供电时、输出电压会下降。 然后、他们使用名为 TPS73701 (B)的新器件为 FPDlink (A)供电、运行良好。 他们使用 TPS73701 (A)为正常器件 FPDlink (B)供电、电压再次下降。 但是 、当它们使用电阻器(20欧姆或12欧姆)作为负载时、TPS73701 (A)提供电源、输出电压正常。  

您对这种现象有什么看法吗? 我对这个问题感到困惑、我们是否有任何解决方案、或者我们是否需要其他实验来验证?

 对于 FPDlink (948) 3.3V 电源、是否需要注意任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、

    这个问题似乎应该面向电源团队而不是 FPD-Link 团队、因此我将您的问题转移到另一个论坛  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    此问题是否仅发生在单个 LDO 上、还是发生在多个 LDO 上? 还有哪些反馈电阻器正在使用中?

    您是否有一个原理图可供分享、以查看电容器值以及引脚是如何连接的?

    什么用于控制 LDO 的使能信号?

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯、您好!

    我将通过电子邮件回复您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    当然! 我们可以通过电子邮件继续。

    此致、

    安德烈斯