This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:关于布局指南

Guru**** 2864870 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1198552/sn65hvd1050-about-layout-guideline

器件型号:SN65HVD1050

你(们)好。

我的客户正在设计 SN65HVD1050的布局。

我想他们必须关注以下问题:

  • 分别用于接收端 A、B 和发送端 Y、Z 的平行/等长接线。
  • 接收器 A、B 和发送器 Y、Z 不应太近。 因此、确保爬电距离至少为线宽的两倍。
  • 可以分别将接收器 A、B 和发送 Y 和 Z 设置为 L/S = 0.15mm/0.15mm。
  • 对于 MCU 连接侧 R、D、爬电距离应至少固定为线宽的两倍、并且不建议使用长度相同的接线。

布局指南中是否有其他提示可减少半剂量?

如果有一些配套资料解释了此器件布局的一些提示、则会有所帮助。

此致、

Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    我已通知工程师此帖子、他们将于2023年2月22日在 CST 业务结束时回复。 首先、我想澄清您在这篇文章中提到的器件型号。 SN65HVD1050是一款 CAN 收发器、但您的问题与 RS485收发器有关。 您能否验证客户使用的器件型号?

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    您是指不同的器件型号吗-正如 Eric 所提到的、您提出问题的器件是不具有这些引脚的 CAN 器件吗-您能否澄清您是指不同的器件。 这是为了确保您获得正确的建议。

    请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、您好 Parker

    很抱歉出错了。

    我已经与客户进行了核对、结果发现正确的器件型号是 SN65HVD37DR。

    我将使用正确的器件型号重新发布 E2E 主题。

    此致、

    Ohashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohashi-San、

    没有问题-我在这里回答了您的另一个问题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200444/sn65hvd37-about-layout-guideline  如果您需要其他任何东西、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson