This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找从 USB 2.0 tFull-Speed 到 UART 或 I2C 的桥接 IC

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200363/looking-for-the-bridge-ic-from-usb-2-0-tfull-speed-to-uart-or-i2c

主题中讨论的其他器件:TUSB3410

大家好、

我的客户正在寻找符合以下要求的 USB 桥接 IC。 我们有这样的器件吗?

-从 USB 2.0全速桥接至 UART 或 I2C

-包含了将输入 USB 5V 转换为3.3V 的 LDO  

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB3410 从 USB2.0全速转换为 UART 或 I2C、但无 LDO。

    此致

    Brian