This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:电源焊盘

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200022/tusb213-power-pad

器件型号:TUSB213

您好!

我们将继续进行 PCB 布局设计。

查看 TUSB213 EVM 图形布局时、不要将电源板焊接到大平面上。

TI 建议在该器件上焊接电源焊盘是什么?

由于5V 时的最大功耗为30mA、 因此电源板可以浮动、具体取决于环境温度。 是这样吗?

 

此致、

Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    必须将散热焊盘焊接到印刷电路板上、以实现热性能和适当的接地基准。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    感谢您的快速回复。

    我们将一如既往地为 电源焊盘放置焊孔。

    您知道 TUSB213 EVM 为什么没有大连接吗?

    这只是我们的 CAD 查看器设置问题吗?   

    此致、

    Mochizuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki、

    由于 TUSB213 EVM 使用了插座、因此布局中不会覆盖 GND 焊盘。

    此致、

    Josh