This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:输入电源要求

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199338/dp83867cs-input-power-requirements

器件型号:DP83867CS

客户正在使用 DP83867CS 以太网 PHY 进行设计、他有几个问题:

  1. 他注意到该参考板使用 LDO 为其供电、但他希望尽可能使用开关电源。 他只能找到功耗数据、但与最大允许纹波无关。 是否可以使用开关电源代替 LDO?纹波要求是什么?
  2. 同样,如果我们有任何使用相同 PHY 的 SGMII 接口的功耗数据,他会感兴趣–他只能找到 SLNA241,但在1000BT 上找到了 RMGII。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香奈儿,

    我必须向我的团队核实。 我可以在星期一之前回来。

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,香奈儿,

    LDO 未通过纹波或开关电源验证。 根据我的理解、可以容忍低于50mV 峰间纹波、但这必须由客户验证。

    在 DP83867CS 上、我们不会在 SGMII 模式下提供功耗数据。 您能否告诉我、您使用的 VDDIO 电压是多少、如果您使用的是双电源模式还是三电源模式? 我可以尝试为您提供电流的近似估计值。
    如果您正在寻找典型或最大功耗估计值、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul。