This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB41AB3:此 PHY 收发器所需的链路层控制器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TSB42AB4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1200542/tsb41ab3-link-layer-controller-required-for-this-phy-transceiver

器件型号:TSB41AB3
主题中讨论的其他器件:TSB42AB4TSB43CB43A

您好!

我们 在设计中一直使用这款基于 IEEE 1394协议 TI 的收发器(PN:TSB41AB3PFP)以及飞利浦[NXP 半导体] 1394增强型 AV 链路层控制 器(PN:PDI1394L40BE)。 现在 NXP 部件  PDI1394L40BE 已停产、因此我们计划迁移到基于 TI 的链路层控制器。 请提供适用于 PDI1394L40BE 的等效 TI LLC 器件型号。 重新设计并继续为客户提供支持将会对我们有所帮助。 等待宝贵的反馈、提前感谢。

此致、

Karthick V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这似乎与 TSB42AB4类似。 (另请考虑具有集成 PHY 的 TSB43CB43A。)

    其数据表显示:"此产品仅适用于高容量 CE 应用。 如需完整的数据表或更多信息、请联系 support@ti.com。"