This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS10CP154A:LVDS 输入信号的耦合电容器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS10CP154A, DS25CP104A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1199131/ds10cp154a-coupling-capacitor-for-lvds-input-signals

器件型号:DS10CP154A
主题中讨论的其他器件: DS25CP104A

大家好、团队成员!

我想将 DS10CP154A 用于 LVDS 交叉点开关。

我将具有 LVDS 输出的晶体振荡器连接到 DS10CP154A 的 LVDS 输入端口。

在这种情况下、我是否需要在晶体振荡器和 DS10CP154A 输入引脚之间连接一个耦合电容器?

还是直接连接没有问题?

此致、

Tagami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 DS25CP104A 和振荡器的共模电压。 此部件具有宽 Vcmr、因此您很可能能够直接连接。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 纳赛尔:

     感谢您的回答。

    我知道这取决于共模电压。

    我已查看 DS10CP154A 的数据表。

    Vcmr 规格为0.05V (最小值)、VCC-0.05V (最大值)。

    该电压范围完全包括振荡器的输出偏移电压范围。

    我知道振荡器可以直接连接。

    此致、

    Tagami