This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB322I:默认情况下始终读取 CC 状态

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB322I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186902/tusb322i-the-cc-state-is-always-read-by-default-state

器件型号:TUSB322I
主题中讨论的其他器件: TUSB322

大家好、

我们客户的问题之一、我在下面转发、 您能否提供一些故障排除建议

测试症状如下:
在不插入任何器件的情况下、在通电时读取的 TUSB322i 寄存器值为(0~0x10):32 33 42 53 55 54 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0000

2.作为主机、插入 USB 闪存驱动器并读取 TUSB322i 的寄存器值、如下(0~0x10):32 33 42 53 55 54 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00、
反过来、读取寄存器值不变。

作为从设备、通过数据线连接到另一个 USB 主设备的3.0端口、我们在该设备上看不到我们的 USB 设备。
TUSB322i 读取的寄存器值为(0~0x10):32 33 42 53 55 54 00 0e f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00、
反过来、读取寄存器值不变

SCHEMATIC1 20.USB.pdf

此致、

罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艾米:

      对于 TUSB322、VBUS 开关应关闭 、直到 ID 在 DFP 模式下变为低电平。

     对于 TUSB522、引脚14/15也需要交流电容、但我需要查看第23页。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的信息。

    您是否确认引脚14/15也需要交流电容?

    谢谢、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要查看原理图的第23页、您能找到吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您所讨论的是哪一个文档、第23页? 我没找到。

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从原理图中删除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Brian、

    ~我理解、我将要求客户确认这一点。

    感谢您的支持。  

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、不用客气。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    客户没有给我反馈。 我觉得这个客户的问题已经解决了。 感谢你的帮助。

    此致、

    Amy