This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:将此器件用作 CDR (时钟数据恢复)

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227807/ds160pt801-use-this-device-as-cdr-clock-data-recovery

器件型号:DS160PT801

您好、团队成员:

 DS160PT801是否能够像 CDR 一样输出与输入数据同步的时钟?

因为我的客户希望将此器件用作 PCIe 信号的 CDR。

此致、

Kuwahara Kei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kei:

    DS160PT801的参考时钟输出仅进行缓冲、未锁定 CDR。

    此致!
    大卫