This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:VCCA <= VCCB 规范详细信息

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1226932/tca9406-vcca-vccb-spec-detail

器件型号:TCA9406
主题中讨论的其他器件: TXS0102

大家好、

TCA9406数据表指定了建议工作条件中的"VCCA 必须小于或等于 VCCB"。

这是否仅适用于通信性能?

或者、即使 不在通信中、当超出时是否存在泄漏电流等潜在问题?

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件与 TXS0102相同。 请参阅应用手册 TXS、TXB 和 LSF 自动双向转换器的偏置要求;电源之间有一个二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-San:

    数据表中提到了"每个电源的时序在上电运行期间不会损坏器件、因此任一电源都可以先斜升。"

    即使在上电时漏电也很重要吗?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泄漏电流不会损坏器件本身。 它可能会也可能不会影响电路的其余部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh:

    TCA9406不关心在电源瞬态期间哪个电源首先斜升。 除非电源电压超出器件的绝对最大条件、否则电源斜坡的序列不会损坏器件。  

    泄露可能与 TCA9406器件无关、但根据 Clemens 的意见、它可能会影响连接到系统中的其他器件。

    此致、

    泰勒