This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CP22:参考设计

Guru**** 2856630 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CP22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1227286/ds90cp22-reference-design

器件型号:DS90CP22

尊敬的:

客户使用 DS90CP22芯片作为1:2分离器、芯片的输入和输出端子均为 LVDS 电平。

我是否需要在输入和输出端子处端接电阻器? 如有必要、应连接多大的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    是的、需要一个端接电阻器。 LVDS 驱动器是电流源器件、需要使用一个电阻器将电流转换为电压。 电阻应靠近输入端放置。 请参见下图。  

    对于端接电阻器值、该器件比其他 LVDS 器件具有额外的驱动强度。 如果用75Ω Ω 端接线路、则输出摆幅将为365mV。 如果以100Ω Ω 端接线路、则输出摆幅将为400mV。 只需注意、端接电阻器应与走线/介质的特性阻抗相匹配。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    哪个文件是中的图表? 我在数据表中没有找到任何相关信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我自己制作此图是为了展示端接电阻器的放置位置。

    此致、

    Josh